This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G66:SN74LVC1G66的输入电压问题

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G66, SN74CB3Q3305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/718203/sn74lvc1g66-the-input-voltage-question-for-sn74lvc1g66

器件型号:SN74LVC1G66
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3305

大家好、

我想使用 SN74LVC1G66。 VCC 为3.3V。  数据表显示 I/O 端口电压范围为0至 VCC。

Q1:我想确认输入电压是否超过3.3V、输入引脚是否会损坏?

Q2:从数据表中、 6.1绝对最大额定值显示 了最大开关 I/O 电压为 (VCC+0.5) V、因此、如果输入电压超过3.3V+0.5V=3.8V、则输入电压可能会损坏、对吧?

Q3:当 VCC 为3.3V 时、能否使用5V 输入电压?

Q4:如果输入信号电压为3.3V、如何确保输出电压也为3.3V、而不是压降?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从 GND 到 I/O 引脚以及从 I/O 引脚到 VCC 有 ESD 保护二极管。 当您施加低于 GND 或高于 VCC 的电压时、通过这些二极管的电流可能会变得足够高、足以将其炸成薯条。 Ω、绝对最大额定值允许二极管电流高达50mA、因此、如果您添加串联电阻器来限制电流(在您的情况下、至少为27 μ A)、您将避免损坏。

    表6-5 Ω 最坏情况下的电阻为20k Ω。 该电阻将导致压降、具体取决于电流。 降低压降的唯一方法是减小电流。

    最好使用跨阻放大器将电流转换为开关前的缓冲电压信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要一位 TI 工程师来回复我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户4674678、

    e2e 论坛是与全球其他知识渊博的工程师(如 Clemens)协作的绝佳场所。

    只有 TI 工程师才能选择"TI 认为已解决"按钮、我选择了此选项以验证 Clemens 的正确响应。

    我看到您在过去几天里在论坛上有几个关于开关的主题。 您是在系统中使用多个开关、还是这些问题试图帮助您缩小为系统选择正确开关的范围?

    您是否有您正在构建的图或原理图、以了解我们是否可以让您快速找到正确的开关?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    感谢您的回复。 我无法上传原理图、因为我的公司不允许共享我们的动态信息。
    我需要在电路中使用开关。 您是否能帮助我确认我的上述问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用户4674678、

    是的、我可以确认 Clemens 的回答准确无误、以解决您的问题。

    我可以根据不同的开关建议来补充 Clemens 的答案。

    如果您希望器件支持大于电源电压的输入电压、则需要查看具有内部电荷泵的器件、以偏置内部导通 FET 的栅极电压。 您对 SN74CB3Q3305有何看法?

    谢谢、
    Adam