Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G66, SN74CB3Q3305
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3305
大家好、
我想使用 SN74LVC1G66。 VCC 为3.3V。 数据表显示 I/O 端口电压范围为0至 VCC。
Q1:我想确认输入电压是否超过3.3V、输入引脚是否会损坏?
Q2:从数据表中、 6.1绝对最大额定值显示 了最大开关 I/O 电压为 (VCC+0.5) V、因此、如果输入电压超过3.3V+0.5V=3.8V、则输入电压可能会损坏、对吧?
Q3:当 VCC 为3.3V 时、能否使用5V 输入电压?
Q4:如果输入信号电压为3.3V、如何确保输出电压也为3.3V、而不是压降?