Other Parts Discussed in Thread: TS12A4515, TMUX136
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS12A4515 主题中讨论的其他器件: TMUX136
该器件会出现什么相位噪声降级? 什么是 PSRR? 计划使用它来切换相位噪声为-175dBc/Hz @1kHz 的10MHz 信号。 需要了解通过部件的信号的相位噪声会发生什么情况
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.