This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A4515:TS12A4515DR

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TS12A4515, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/717958/ts12a4515-ts12a4515dr

器件型号:TS12A4515
主题中讨论的其他器件: TMUX136

该器件会出现什么相位噪声降级? 什么是 PSRR? 计划使用它来切换相位噪声为-175dBc/Hz @1kHz 的10MHz 信号。 需要了解通过部件的信号的相位噪声会发生什么情况

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bnovus、

    我没有旧 版 TS12A4515的数据、但我对新 的 TMUX136器件进行了一些相位噪声测量。  您可以看到、通过路径的信号和通过 开关的信号之间没有任何明显的差异。  这些是无源 FET 开关、 只需传递 系统中已存在的噪声。   

    我仍然不确定无源 FET 开关为何需要 PSRR 和相位噪声。  您是否能够解释这些规格对您的系统有何重要意义?  我们可能会在 较新的器件中开始指定这些值。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的数据-它非常出色。 我们设计精密基准、每个接触信号的部件都是可疑部件。 我们需要进行一些多路复用、然后提出了开关可能使相位噪声降级多少的问题。 您提供的信息很好地回答了问题

    谢谢!!

    Bill