This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV421:自然通风工作温度

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV421, TS3DV416

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/718008/ts3dv421-operating-free-air-temperature

器件型号:TS3DV421
主题中讨论的其他器件: TS3DV416

查看 TS3DV421的数据表、自然通风条件下的工作温度范围为0 C 至85 C。 我想确认该范围是否准确、 由于 TS3DV416在自然通风环境下的工作温度范围为-40 C 至85 C。 由于它们都属于同一系列、我希望它们具有相同的工作温度。

谢谢你

-Brice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brice、

    TS3DV421可在温度范围为-40 C 至85 C 的封装引脚中购买。TS3DV421数据表的表1也对此进行了引用。