This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A2066:高频下的关断隔离数据

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A2066, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/717878/ts5a2066-off-isolation-data-in-high-frequency

器件型号:TS5A2066
主题中讨论的其他器件: TMUX136

您好!

TS5A2066数据表显示、10MHz 时的关断隔离为-68dB。 1GHz 和10GHz 的数据是什么? 数据是否优于或差于10MHz?

谢谢!

-落基山脉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩石、

    在数据表第15页的图表中可以看到不同频率下的关断隔离。  您可以看到、随着频率的增加、由于寄生馈通电容、隔离会更小。  

    1GHz 和10GHz 超出了该器件的工作条件、带宽为300MHz。   您可以预期、随着频率的增加、隔离会更小。  

    为什么您需要知道建议器件运行之外的隔离?

    您是否需要6GHz TMUX136等性能更高的开关?

    谢谢、

    Adam