This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3125:VIL 的最小电压是多少

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/716869/sn74cbtlv3125-what-is-the-minimum-voltage-of-vil

器件型号:SN74CBTLV3125

大家好、团队、

我对 SN74CBTLV3125有一个问题。

VIL 的最小电压是多少? 这是否意味着、如果电压小于0.8V、则确保输出为低电平?

数据表中仅标记了最大值。

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

    OE 引脚上允许的最小电压为0V  

    如果控制逻辑 OE 引脚上的电压小于0.8V、则器件会将其识别为接收逻辑低电平信号。  该器件将根据真值表进行响应、并打开 A 至 B 路径。  

    VIH 也是如此。  当 OE 引脚上的电压大于 2V 时、器件将接收逻辑高电平信号并根据真值表进行响应关闭 A 至 B 路径、使其变为高阻态

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    感谢您的回复。

    如果端口最小电压为-0.3V、风险如何? 它是否会影响 B 端口的逻辑输出?

    谢谢。

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、
    A 和 B 路径上允许的最小电压是多少?

    我注意到它在数据 I/O 端口上进行轨到轨切换,这意味着 A 和 B 路径上允许的 VI 范围与 Vcc 相同,即-0.5~4.6V?

    我通过路径 B 获得最小电压为-0.4V 的信号、它是否有风险?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny、

    SN74CBTLV3125器件没有任何驱动能力、只需将开关一侧的电压传递到另一侧即可、因此 B 端口可以是输入或输出、具体取决于电源和负载在系统中的位置。

    在查看没有建议运行条件表但-0.3V 超出建议运行条件的旧数据表时、我理解这种困惑。  在 A 和 B 信号路径上针对这个器件的建议运行条件为0至 Vcc。  

    A 和 B I/O 路径上有 ESD 保护二极管连接到 Vcc 和 GND。  当 I/O 引脚上的电压超过0至 Vcc 时、ESD 二极管将开始导通并导致泄漏通过二极管。   

    user5774538这对您的问题也有帮助吗?

    谢谢、

    Adam