Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3125
大家好、团队、
我对 SN74CBTLV3125有一个问题。
VIL 的最小电压是多少? 这是否意味着、如果电压小于0.8V、则确保输出为低电平?
数据表中仅标记了最大值。
谢谢。
Johnny
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3125
大家好、团队、
我对 SN74CBTLV3125有一个问题。
VIL 的最小电压是多少? 这是否意味着、如果电压小于0.8V、则确保输出为低电平?
数据表中仅标记了最大值。
谢谢。
Johnny
Johnny、
SN74CBTLV3125器件没有任何驱动能力、只需将开关一侧的电压传递到另一侧即可、因此 B 端口可以是输入或输出、具体取决于电源和负载在系统中的位置。
在查看没有建议运行条件表但-0.3V 超出建议运行条件的旧数据表时、我理解这种困惑。 在 A 和 B 信号路径上针对这个器件的建议运行条件为0至 Vcc。
A 和 B I/O 路径上有 ESD 保护二极管连接到 Vcc 和 GND。 当 I/O 引脚上的电压超过0至 Vcc 时、ESD 二极管将开始导通并导致泄漏通过二极管。
user5774538这对您的问题也有帮助吗?
谢谢、
Adam