This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX646:采用2级联配置的振幅解格

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX646, TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1189463/tmux646-amplitude-degration-in-2-cascaded-configuration

器件型号:TMUX646
主题中讨论的其他器件: TS5MP646

大家好、团队、

我的客户正在考虑使用2 个 TMUX646在3个用于 CPU 的摄像头之间切换、如下图所示。

他将把它们用于 MIPI D-PHY HS。

客户担心电压电平在经过2个 TMUX646之后是否会降低、并且 可能无法满足 MIPI D-PHY HS 的 Vpp 或压摆率重新配置(最小值140mVpp)。

它是否会满足此配置中的 MIPI 规格?

此致、

基宽原