This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6208:模拟信号倍增

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1190045/tmux6208-multiplication-of-analog-signals

器件型号:TMUX6208

您好、专家、

我们需要您为客户的应用提供帮助。  

他们 目前正在开发某种测量电子产品。 其基本理念如下:他们希望采用高精度 ADC。 它们希望将该 ADC 的一个输入乘以某种电路。 因此、一个 ADC 也成为 n 个数。 在这里、模拟多路复用器已使我的眼睛受到了积极的影响。 例如 TMUX6208。 以下规格位于我的要求列表中:

输入电压:0-30V
模拟输入:64
由于该规格、我想使用9 TMUX6208。 我认为连接类型称为级联连接。 我可以串联多个模拟多路复用器吗? 如果我可以串联多个多路复用器、
负载下的行为会如何变化? 因此、我对发生的边缘效应感兴趣。
如果需要更多信息、请联系我。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多路复用器的 Ron 和 Con (在本例中为4 Ω 和180pF)构成一个低通滤波器;这会导致33MHz 的带宽。 两个多路复用器串联后、滤波器更强、最高信号频率将更低。 不会产生其他影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Clemens、
    美好的一天! 感谢您的回答。  我们并不十分理解为什么会这样。 假设我们的多路复用器、如所述、由 Ron 和 Con 组成。 计算截止频率时、我执行、但如下所示。
    H (s)= R /(src + 1)
    futoff = 1/(2pirc)
    截止频率~ 220MHz。
    我们的误差发生在哪里。 根据您所说的、 应该输出33MHz 带宽。
    我们会对一个简短的计算示例感到高兴吗?
    非常感谢
    此致、
    Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些是产品页面上列出的值。

    此培训视频使用更复杂的公式: 2.4带宽、串扰、关断隔离和 THD+Noise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    要说明的是、您是否有任何机会意味着您想要  并联大多数多路复用器? 实际上、8个多路复用器并联连接到1个多路复用器。 或者它们都是串联的? 在串联情况下、每次在信号路径中放置信号开关时、都会引入一些信号损耗和失真。 我们的信号开关数据表对损耗和失真进行了特性描述。 Ron 和 Con 是重要参数。 Ron 损耗 将导致信号振幅降低、而 Con 损耗将导致 信号上升时间更慢。  

    级联多个器件会在 每个器件上引入损耗。 要确定损耗是否会影响您的电路、您需要查看在  应用中、每个开关上的4 Ω Ron 产生的压降是否显著、以及您是否具有足够的带宽裕度。  当您开始级联多路复用器时、降级会很快增加。 多路复用器的每个实例都是另一个会影响带宽的 RC。  您是否可以为用例提供原理图? 到 您到达第9个多路复用器时、9个串联多路复用器可能会导致大幅降级和带宽衰减。 只需两个串联的级联、每个级联多路复用器的插入损耗就会翻倍。  

    就带宽而言、数据表中也对其进行了特性描述(第20页)。 由于各种寄生效应、外部电阻和外部电容、实际带宽(33MHz)与"理想"带宽不同。  

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    我们的客户能够检查您的答案、并感谢您的支持。

    下面是客户的反馈。  

     我在这里拍了一张小照片来解释我的用例。 左侧是 ADC (首先、SAR 或 Δ-Σ ADC 无关紧要)。 它具有一个输入、该输入会进入 TMUX6208的第一级。 第一级允许将一个输入复用到16个输入。 TMUX6208多路复用器连接到这些输入。

    除此之外、 为了更好地了解多路复用器的串联连接、我下载了 TMUX6208的 P-Spice 模型。 在我第一次尝试时、我的输入与输出相对应。 输入衰减或插入损耗为零。 P-Spice 模型中是否考虑了输入衰减?

    非常感谢您迄今提供的非常慷慨的帮助。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    TMUX6208是一款低导通电阻器件、如果 您在直流电附近工作 、则损耗非常小 并不奇怪 、但损耗并不完全为零。  我可以看到您用于仿真的电路吗? 然后、我将在我们的端部进行仿真、以查看我们得到的结果。  

    我还注意到您在提供的原理图上说了16个输入和 ADC [241..256]。 与原始帖子中提到的9相比、您实际上需要17 16:1还是33 8:1?

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:  
    下面是客户的回答。 再次请提供帮助。
    客户的回复:我  已经就此向您发送了一条消息。 但我已经有了新的知识。
    关于16:1多路复用器的问题只是为了说明我的观点。 实际上、它是一个8:1多路复用器。 上述电气边沿效应通常可能适用于多路复用器。
    我在仿真的帮助下设法重现了输入衰减(仿真中有一个小错误)。
    我有一个关于这一点的最后问题。
    要正确测量信号,是否需要在所有8个端口的输入端使用阻抗转换器? 因为根据我的电流理解、我加载要使用 RDSon 电阻器测量的分压器。 根据设计、无论设计是一个还是多个、都相应地多个或更少。   
    此致、
    Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    很高兴看到衰减是可重现的! 我听说过需要使用阻抗转换器来正确测量开关的信号、因此我倾向于说不需要阻抗转换器。 不过、我对这里的陈述的最后一部分有点困惑。 您能否通过以下内容澄清客户的含义:"根据我的电流理解、我加载要使用 RDSon 电阻器测量的分压器。 根据设计、无论设计是一个还是多个、都相应地多个或更少。"

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    以下是客户提供的更新和示例。

    例如、我的测量点位于 R41和 R42之间。 在这里、我要连接我的多路复用器电路。 如果我使用两个串联电阻、那么我将有两个 Rdson 电阻器、即2乘以4欧姆。 然后、信号进入进一步处理。 在不假设我的信号拾取(ADC/OPV)为高阻抗的情况下、我将形成 R42和 R43+R44的并联电路。 然后、电流将相应地分频、并伪造可能的电压测量结果。
    此致、
    Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    您是否碰巧有一个示例、希望在这里附加、以便我可以看到它们的布局是什么样子的?  

    谢谢!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    请检查。 感谢你的等待。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonathan、

    [引用 userid="470463" URL"~/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1190045/tmux6208-multiplication-of-analogue-signals/4490157 #4490157"]但不假设我的信号拾取(ADC/OPV)为高阻抗

    回顾了我们到目前为止讨论的内容后、我是否可以问我们为什么 假设 ADC 输入 为高阻抗? 通常情况下、ADC 输入为高阻抗、因此很奇怪。 如果我们考虑到存在高阻抗输入、则此处无需阻抗转换器。  

    谢谢!

    Alex