This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22362:有关 TS5A22362的4个问题:Rdson,最大电流,频带,应用

Guru**** 2505025 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/787882/ts5a22362-4-questions-on-ts5a22362-rdson-max-current-band-application

器件型号:TS5A22362

我对 TS5A22362有4个问题:

1.不确定 Ron_flat 的含义。 请告诉我详细信息吗?

2.如果客户应用的最大电流为160mA 至170mA、正常电流为100mA、TS5A22362是否正常?

3、您在该器件中的"带"是什么意思?

 

4.客户机的应用是 UART TX/RX 和 GND/VCC 信号多路复用器。 此器件是否正常? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、四月、

    我在 E2E 开关和多路复用器论坛上搜索了“Ron flat”,并找到了以下主题:

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers/f/388/t/554350

    在“TS5A22362 UART”上执行搜索将得到以下主题:

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers/f/388/t/478447

    带宽定义为输出与通带(DC)响应衰减3dB 时的频率。

    请参阅以下有关多路复用器带宽的快速视频培训:

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-multiplexers-bandwidth-channel-channel-crosstalk-isolation-and-thdnoise?cu=1134454

     

    以下是 TS5A22362数据表中不同设置条件、温度和封装的导通状态电流规格的绝对最大额定值。  

      

    您的应用场景是什么?  

    谢谢、

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢、Helen。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、
    我们是否有用于 TS5A22362的演示板? 我在 EVM 电源网站上找不到演示。 我还检查了 TS5A22362 "工具和软件"接口中的 EVM 名称。 您能否与我分享 EVM 名称或 nn? 谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、四月、

    可提供表面贴装板、请参阅 TS5A22362产品页面、"工具和软件"选项卡下、"器件套件和评估模块"下。

    www.ti.com/.../toolssoftware

    谢谢、

    海伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、
    非常感谢您的回复。

    我还有一个问题,关于 IN1和 IN2,通常,开关到 NC 是闭合的,没有是开路的。
    我有一个问题,当 IN1输入为高电平时,切换到 NC1,IN1输入为低电平时,切换到 NO1? 工作逻辑是这样吗?

    或者只有当 IN1更改状态时,交换机才会更改为另一个通道(NC1至 NO1,或 NO1至 NC1)?