Other Parts Discussed in Thread: TS5A22362
我对 TS5A22362有4个问题:
1.不确定 Ron_flat 的含义。 请告诉我详细信息吗?
2.如果客户应用的最大电流为160mA 至170mA、正常电流为100mA、TS5A22362是否正常?
3、您在该器件中的"带"是什么意思?
4.客户机的应用是 UART TX/RX 和 GND/VCC 信号多路复用器。 此器件是否正常? 谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、四月、
我在 E2E 开关和多路复用器论坛上搜索了“Ron flat”,并找到了以下主题:
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers/f/388/t/554350
在“TS5A22362 UART”上执行搜索将得到以下主题:
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers/f/388/t/478447
带宽定义为输出与通带(DC)响应衰减3dB 时的频率。
请参阅以下有关多路复用器带宽的快速视频培训:
以下是 TS5A22362数据表中不同设置条件、温度和封装的导通状态电流规格的绝对最大额定值。
您的应用场景是什么?
谢谢、
海伦
您好、四月、
可提供表面贴装板、请参阅 TS5A22362产品页面、"工具和软件"选项卡下、"器件套件和评估模块"下。
谢谢、
海伦