This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A226AE:弹出问题。

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A226AE, TS3A227E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/783919/ts3a226ae-pop-issue

器件型号:TS3A226AE
主题中讨论的其他器件: TS3A227E

您好、专家、

我有两个项目、一个可能会遇到一些弹出问题、但另一个可能不会。 测试使用相同的耳机、但布局不同。 您能指导我什么是可以改进的重要点吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    我不熟悉导致弹出的布局差异。 您是否能够提供布局的差异? 是否使用了不同的耳机插孔?

    1) 1)弹出窗口是什么样子? 您有示波器快照吗?

    2) 2)弹出是在何时发生的? 插入耳机时是否会发生这种情况? 取下耳机? 打开系统电源?

    3) 3)弹出期间的系统条件是什么? 您有原理图吗?

    谢谢、

    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    您可以参考以下示波器截图。

    2.启用226AE 后插入耳机。

    3.我给您发送了电路电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jerry、

    您显示的波形是 TS3A226AE 检测算法、用于确定插入插孔的耳机类型(3极或4极)。  在更新的 TS3A226AE 和 TS3A227E 器   件中、此检测序列得到了改进、在这些器件中、它降低了注入电流的振幅和斜坡曲线、因此您无法再听到它。  

     系统中插入了什么瓦特扬声器?  如果 增益较大、则可能会听到声音、但较新器件上改进的检测序列对 客户而言似乎效果更好。  

    您可以在这篇 e2e 文章中找到有关检测算法的更多信息。  

    我在原理图中看到的唯一问题是、MICP (B1)应连接到音频编解码器麦克风、而不是音频插孔。  

    在布局文件中、您向我发送 了哪个板是 具有弹出音频的板、哪个板没有弹出音频?  您是否在 两个电路板上看到相同的波形、但只在一个电路板上听到该波形?

    谢谢、

    Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    您是否能够从测试中提供更多信息? 您目前处于此过程的哪个阶段?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    我们几周内没有收到您的消息、因此我假设情况良好、我将关闭此主题。 如果您有其他问题、您可以在此处回复以重新打开主题帖或创建新主题帖。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    请先关闭、我将再次检查问题。 谢谢!