This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 开关稳压器的应用

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/785753/requesting-for-a-switching-regulator

主题中讨论的其他器件:LM25017

您好!

我们正在寻找具有多个输出的单个 IC、其要求如下:

输入:28V

输出1:5V 和300mA

输出2:(-12V)和50mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 LT8471类似?

    TI 的任何单芯片 分离轨转换 器都不能满足您的需求。

    为什么不能使用两个 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kiran、

    您可以在初级侧使用具有28V IN 和-12V 输出的 FlyBuck 升压转换器。 开关设置为具有耦合绕组的降压/升压逆变器。 使用1:0.5匝数比变压器在次级侧产生~5.5V 电压。 然后、您可以使用 LDO 将电压后稳压至5V。 如果您不想使用 LDO、可以使用1:0.458的匝数比在次级上提供~5V 电压。 请注意、只有在最理想的情况下、次级侧的精度才能达到5%。 考虑 LM25017。

    如果您需要更高的精度、则需要对5V 进行后置稳压或使用2个单独的转换器。

    希望这对您有所帮助?