Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166, TS5A3166-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A3166-Q1 主题中讨论的其他器件:TS5A3166、
在为我的应用选择模拟开关的过程中、我找到 了 TS5A3166和 TS5A3166-Q1。 虽然其大部分描述与 TS5A3166匹配、但 在 TS5A3166-Q1数据表的第3页(我在 TI 网站上找到的唯一描述是上次于2014年12月修订的)中、提到的是"常闭"类型、 而 TS5A3166是常开类型。
两个数据表(以及其他数据表)的图17指出了两个器件的性质。
我在这里有点困惑。 是否有适用于 TS5A3166-Q1的最新数据表? TS5A3166-Q1是否为常开开关? 还是这两种产品完全无关?
此致、
Kaveh