This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3166-Q1:TS5A3166-Q1 NO 或 NC?

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A3166, TS5A3166-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/787701/ts5a3166-q1-ts5a3166-q1-no-or-nc

器件型号:TS5A3166-Q1
主题中讨论的其他器件:TS5A3166

在为我的应用选择模拟开关的过程中、我找到 了 TS5A3166和 TS5A3166-Q1。 虽然其大部分描述与 TS5A3166匹配、但 在 TS5A3166-Q1数据表的第3页(我在 TI 网站上找到的唯一描述是上次于2014年12月修订的)中、提到的是"常闭"类型、 而 TS5A3166是常开类型。

两个数据表(以及其他数据表)的图17指出了两个器件的性质。  

我在这里有点困惑。  是否有适用于 TS5A3166-Q1的最新数据表?  TS5A3166-Q1是否为常开开关? 还是这两种产品完全无关?

此致、

Kaveh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kaveh、
    感谢您指出这一点。 TS5A3166-Q1数据表的引脚编号通常为开路。 这是数据表中的错误、我们将更新正确的引脚说明。
    它们所需的测试和鉴定是不同的。 TS5A3166-Q1符合汽车标准、TS5A3166不符合汽车标准。

    此致、
    海伦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太棒了。 非常感谢 Helen。