This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159:下拉电阻器的值

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/787821/ts5a3159-the-value-of-pull-down-resistor

器件型号:TS5A3159

您好!

当在引脚 IN 上添加10K 下拉电阻器时、IN 的电压仅为1.0V、即使上拉电压为3.3V。  将10K 更改为100K、结果相同、但在移除 下拉电阻器后电压将变为3.3V。

输入电阻是多少?

2. TI 建议的电阻值是多少?

3.对于初始状态、TI 建议引脚 IN 应该为初始高电平还是初始低电平?

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 C.T.

    您可以在 MΩ Ω 范围内使用弱下拉电阻器、以避免出现更高的电流消耗问题。

    您的应用场景是什么? TS5A3159具有逻辑低电平的默认状态、这意味着 NC (常闭)连接到 COM、而逻辑高电平则意味着 NO (常开)连接到 COM。

    谢谢、

    海伦