Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3244, SN74CBTLV3245A, SN74CB3Q3244
主题中讨论的其他器件: SN74CBTLV3245A、 SN74CB3Q3244
您好、专家:
客户在 PDB 中使用 SN74CBT3244作为开关、使能信号为 FM_SLED _PWRGD 和电路、如下所示。
他们发现 U2的 SMB_PSU_PMBus_ALRT_N (pin5)只有2.5V 输出、但源极引脚为3.3V。
我删除了 SMB_PSU_PMBUS_ALRT_N<0>的所有终端器件、电压仍然为2.5V。
您是否知道电压为什么会低于输入侧? 我们是否需要在输出侧添加外部上拉电阻器?
但 SN74CBT3244应该是推挽式输出、我认为我们不需要在输出端使用上拉电阻器、对吧?
谢谢。