This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3244:SN74CBT3244输出电压问题

Guru**** 2513355 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3244, SN74CBTLV3245A, SN74CB3Q3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/787103/sn74cbt3244-sn74cbt3244-output-voltage-issue

器件型号:SN74CBT3244
主题中讨论的其他器件: SN74CBTLV3245ASN74CB3Q3244

您好、专家:

客户在 PDB 中使用 SN74CBT3244作为开关、使能信号为 FM_SLED _PWRGD 和电路、如下所示。

他们发现 U2的 SMB_PSU_PMBus_ALRT_N (pin5)只有2.5V 输出、但源极引脚为3.3V。

我删除了 SMB_PSU_PMBUS_ALRT_N<0>的所有终端器件、电压仍然为2.5V。

 

您是否知道电压为什么会低于输入侧?  我们是否需要在输出侧添加外部上拉电阻器?

但 SN74CBT3244应该是推挽式输出、我认为我们不需要在输出端使用上拉电阻器、对吧?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    与所有 SN74CBTXXXX 器  件一样、SN74CBT3244器件是无源单 NFET 开关、将输出钳制在电源电压的二极管压降(~0.7V)左右。  

    下面的应用手册中、您可以看到、随着 I/O 信号接近电源电压、导通状态电阻呈指数级增加。  NFET 栅极基本上由电源引脚偏置、当 I/O (源极)电压接近电源电压时、它会降低栅源极电压(Vgs)< FET 阈值电压(VT) 、从而关闭 FET。  

    如果您想要的器件支持0V 至 Vcc 的 I/O 电压(轨到轨开关)并且不钳制输出,则不能使用单个 NFET 类型开关。  您可以使用  SN74CBTLV3245A 等传输门架构(NFET 与 PFET 并联) 或 SN74CB3Q3244等带电荷泵偏置栅极的 NFET。

    谢谢、

    Adam