This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:以太网 FE 信号开关

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3257, TS3L501E, TMUX1574, TMUX1511, SN74CB3Q3125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/784675/sn74cb3q3257-ethernet-fe-signal-switch

器件型号:SN74CB3Q3257
主题中讨论的其他器件: TS3L501ETMUX1574TMUX1511SN74CB3Q3125

大家好、

我的客户希望使用交换机选择以太网交换机信号。

频率约为100MHz、波形如下所示:

您能否帮助确认 SN74CB3Q3257是否支持 FE 信号?

或者、您是否有其他推荐用于 FE 信号的器件。

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lacey、

    SN74CB3Q3257是一款4通道2:1器件、此器件将支持高达大约150MHz 的信号、电压范围为0V 至5.5V

    您的信号电压范围是多少?

    您要切换多少个信号?

    TI 有8个通道的以太网开关、例如 TS3L501E、因此您只需一个 IC 即可满足所有8个通道的需求、而无需使用2个 SN74CB3Q3257器件。  

    还有一个名为 TMUX1574的 SN74CB3Q3257的更新版本。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Adam:
    非常感谢您的回复!
    对于 SN74CB3Q3257、I/O 电压低于3.3V、那么 SN74CB3Q3257是否支持 FE 信号?

    2.他们还在寻找一对一开关、该开关可以支持 GE 信号、但似乎我们没有该部件。
    您能帮您推荐并发表评论!

    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lacey、

    1) 1) SN74CB3Q3257将支持<150MHz 和< 5.5V 的信号。 新型 TMUX1574是支持>150MHz 信号的理想选择。

    2) 2)有许多1:1开关可在3.3V 时支持>100MHz 的信号、您可以使用 TI.com 开关搜索工具进行查找。

    SN74CB3Q3125是 SN74CB3Q3257的1:1版本、TMUX1511是新的1:1 4通道器件。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    TMUX1511似乎是通用数据开关、它是否也支持 GE 信号?

    因此、我们似乎没有为 GE 信号构建特定的以太网1:1开关。 对吧?

    Lacey

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lacey、

    您是否询问千兆位以太网(GE)?  请分享以太网 GE 信号的规格、 电压范围、每个信号路径的数据速率和信号路径的数量。  

    TI 的器件是无源 FET 开关、只要协议信号电压和带宽处于建议的工作条件内、就可以支持任何协议。  世界上有太多不同的协议可以专门为每个器件设计一个器件、因此 TMUX1511是通用数据开关、如果它们处于器件建议的工作条件内、则可能支持 GE 信号?  

    如果您需要  在数据表中说明它们支持以太网的器件、您可以查看 TS3LXXXX 器件、如 TS3L501E。

    谢谢、

    Adam