This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1511:此部件是否可用于视频

Guru**** 2928100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511, SN74CB3Q3125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/784867/tmux1511-can-this-part-be-used-for-video

器件型号:TMUX1511
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3125

您好、支持团队

请客户查看 用于视频应用的 TMUX1511和 SN74CB3Q3125。 他们要求300MHz 的大信号 bw。 我们是否有关于这些器件的任何数据? 此外、当信号接近接地时、该部件的线性度如何?

谢谢

Jeff Coletti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    TMUX1511是 SN74CB3Q3125器件的更新版本。  TMUX1511 3GHz 带宽大于大约500MHz 的 SN74CB3Q3125。  通常、对于数字应用、我们建议开关带宽为每通道数据速率的1.5倍或每通道时钟频率的3倍。  由于您的信号为300MHz、SN74CB3Q3125可能可以工作、但 TMUX1511将是更好的选择。  

    未指定 TMUX1511 THD、但已表征 Ron 平坦度。  您可以看到、它的导通状态电阻在整个信号范围内呈线性、从而使其能够实现良好的 THD 性能。

    这些器件只是4通道器件您想要切换哪种类型的视频信号?  视频信号链的电压范围和特性阻抗是多少?

    谢谢、

    Adam