Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511, SN74CB3Q3125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1511 主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3125
您好、支持团队
请客户查看 用于视频应用的 TMUX1511和 SN74CB3Q3125。 他们要求300MHz 的大信号 bw。 我们是否有关于这些器件的任何数据? 此外、当信号接近接地时、该部件的线性度如何?
谢谢
Jeff Coletti