This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3257:关于 SN74CBTLV3257输入/输出电平

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/780604/sn74cbtlv3257-about-sn74cbtlv3257-input-output-level

器件型号:SN74CBTLV3257

尊敬的支持团队:

对于 SN74CBTLV3257、d/s 中有 VIH/VIL/VOH/Vol 参数、这是一个模拟还是数字多路复用器?  如果提供3.3V 电源、并使用1.8V 逻辑的输入和输出芯片、是否可以?  例如,如果输入是1.8V,输出是1.8V 还是3.3V?  太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、

    此信号开关没有 VOH 或 VOL 规格。  VCC 负责为内部 FET 开关的控制逻辑和栅极电压供电。  当开关传递信号时、RDSon 会产生很小的电压损耗、但输出基本上与输入相同。 您的1.8V 逻辑芯片应该正常、而1.8V 的输入将为1.8V。