Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3257
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBTLV3257 尊敬的支持团队:
对于 SN74CBTLV3257、d/s 中有 VIH/VIL/VOH/Vol 参数、这是一个模拟还是数字多路复用器? 如果提供3.3V 电源、并使用1.8V 逻辑的输入和输出芯片、是否可以? 例如,如果输入是1.8V,输出是1.8V 还是3.3V? 太棒了!