This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何控制 ts3a5018的输入?

Guru**** 2928030 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/779441/how-to-control-the-input-of-ts3a5018

主题中讨论的其他器件:TS3A5018

您好,

我正在尝试使用 ts3A5018模拟开关(4个模拟开关)。 我阅读了数据表、但对于如何通过 IN 输入来控制此开关、没有什么清楚的。

如果 IN 是串行(i2c、SPI 等 ),则不会说 )。 这是一个以前使用过此器件的人、它可以共享一些硬件图或代码 来进行澄清

如何控制这些开关。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balauroiu、

    在此器件中、/EN 和 IN 引脚只是逻辑输入。 它们的运行无需通信协议。 在数据表中、您可以看到 VIH/VIL 逻辑输入电平如何随电源电压的变化而变化、并且您必须根据所选的 VCC 满足这些条件。 如果您进一步滚动、您还将看到逻辑表、该表描述了输出如何根据输入中的/EN 进行更改。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Paul,

    我阅读了整个数据表并看到了该表、但我想知道 EN 和 IN 的信号波在您想要连接时的样子、例如 COM1至 NC、COM2至 NO 在第一页的数据表中、可以想象一下如何在电路中内部连接引脚、以及如何将 IN 引脚和 EN 引脚连接到逻辑控制。 但数据表中未介绍该逻辑控制的工作原理。
    在向我展示的表中、描述了每个 EN 值的 COM 连接位置、在中、 但在电路中,您有4个 COM 和1个 COM,所以我的问题是如何选择 COM (从4组中选择),您想修改 COM 的状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balauroiu、

    我想我现在已经理解了。 您需要基于/EN 和 IN 引脚对每个 COM 通道进行单独控制。 遗憾的是、所示的图对于每个通道都是相同的。 换言之、IN 控制引脚对所有通道都是通用的。

    我相信您正在寻找的是能够单独切换4个通道上的输出、这是正确的吗? 您是否可以分享有关您的目标应用的一些详细信息、以便我们能够帮助您确定合适的器件?

    目前、我是否建议查看此器件、该器件使用独立的选择引脚实现单独的通道控制。

    TMUX1111