请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TS3A5018您好,
我正在尝试使用 ts3A5018模拟开关(4个模拟开关)。 我阅读了数据表、但对于如何通过 IN 输入来控制此开关、没有什么清楚的。
如果 IN 是串行(i2c、SPI 等 ),则不会说 )。 这是一个以前使用过此器件的人、它可以共享一些硬件图或代码 来进行澄清
如何控制这些开关。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Balauroiu、
我想我现在已经理解了。 您需要基于/EN 和 IN 引脚对每个 COM 通道进行单独控制。 遗憾的是、所示的图对于每个通道都是相同的。 换言之、IN 控制引脚对所有通道都是通用的。
我相信您正在寻找的是能够单独切换4个通道上的输出、这是正确的吗? 您是否可以分享有关您的目标应用的一些详细信息、以便我们能够帮助您确定合适的器件?
目前、我是否建议查看此器件、该器件使用独立的选择引脚实现单独的通道控制。