Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBTLV16212 主题中讨论的其他器件:SN74CBTLV3125
您好!
由于其 VCC 电源电压范围为2.3V~3.6V、我在 VCC,上提供3.3V 电源、但端口 A 和 B 上的信号都是1.8V 电平、例如 LVCMOS-18标准 IO。
这是可以的吗?
此致、
唐耀胜