This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV16212:当 VCC=3.3V 并且端口 A&Amp;B 上的信号电平为1.8V?时、它能工作

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBTLV3125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/778808/sn74cbtlv16212-could-it-work-when-vcc-3-3v-and-signal-level-on-port-a-b-be-1-8v

器件型号:SN74CBTLV16212
主题中讨论的其他器件:SN74CBTLV3125

您好!

    由于其 VCC 电源电压范围为2.3V~3.6V、我在 VCC,上提供3.3V 电源、但端口 A 和 B 上的信号都是1.8V 电平、例如 LVCMOS-18标准 IO。

这是可以的吗?

此致、

唐耀胜

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐英年、您好!  

    根据器件数据表、  Vcc 范围2.7-3.6V 所需的最小 VIH 为2V。

    此致、

    Harish KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

      非常感谢您的回复。

      在表中、VIN 指的是控制输入、我认为要求的是端口 A/B 以外的 S0、S1和 S2

    我还可以找到应用报告文档、文档编号为 SZZA030、其中介绍了包括 CBTLV 在内的各种开关的特性。 文档中显示了 SN74CBTLV3125的示例。

    此致、

    唐耀胜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    对于 SN74CBTLVXXXX 类型的器件、A 和 B 路径将支持0V 至 Vcc 之间的电压。 这些不是缓冲无源 FET 开关。 由于导通级电阻和泄漏、您在一侧施加的任何信号都将传播到另一侧、并产生少量损耗。

    在 A 和 B 路径上以低于电源的电压传递信号时没有问题。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

       明白了、非常感谢。

    此致、