Other Parts Discussed in Thread: TMUX6111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX6111 你(们)好
我的应用程序:
IAM 正在使用 TMUX6111作为 RS232信号的直通开关? 没关系
可以使用单电源 +12V 直流吗?
谢谢
K.Baskaran
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.