This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3861:SN74CBT3861DBQR 的一个应用问题

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3861
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/927232/sn74cbt3861-one-application-question-for-sn74cbt3861dbqr

器件型号:SN74CBT3861

您好!

以下是我们针对 SN74CBT3861DBQR 的应用。 许多电路板在"电压感应"点具有不同的电压、电压范围为3.4至4V。 为什么不同电路板上存在如此大的电压差? 可以发表评论吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Oliver、

    您是在开关打开还是关闭的情况下进行这些测量?  
    您有两个不同电压的上拉电阻是否有原因? 当开关打开时、您将有两个并联的电源提供不同的电压。

    如果在您的设计中通过某种方式缓解了这种情况、但您仍然看到不一致、您能否切换两个芯片、看看问题是否取决于电路板或开关? 如所示、如果您有开关 A 和电路板 A、开关 B 和电路板 B、您能否将开关 A 放置在电路板 B 上、将开关 B 放置在电路板 A 上、并查看您是否在电路板或器件上获得相同的测量结果。

    希望这对您有所帮助、
    Rami  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    这是 JABIL 的 EE。

    要回答您的问题:

    您是在开关打开还是关闭的情况下进行这些测量?  

    Jabil:开

    您有两个不同电压的上拉电阻是否有原因?

    Jabil:这是否有问题? 右侧是我们的测试中间板、一些设计板使用 P5V 上拉电阻。

    我们进行了 A-B-A 开关测试、 电压不符合 SN74CBT IC、但对于某些电路板、我们测量的电压为3.2V。 使用新的 SN74CBT IC 替换它后、电压将为3.6V。  

    SN:032028000351

    在返工 U21之前

    返工 U21之后

    3.2971.

    3.6122 (7FE3)

    3.2975

    3.6016 (7FE3)

    3.2974.

    3.6000 (7FE3)

    SN:032028000498

    再返工前

    返工后

    3.3215.

    3.8153 (7FE3)

    3.3217.

    3.8111 (7FE3)

    3.3218

    3.8025 (7FE3)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rami、

    这是 JABIL 的 EE。

    要回答您的问题:

    您是在开关打开还是关闭的情况下进行这些测量?  

    Jabil:开
     

    我们进行了 A-B 开关测试、 电压不符合 TI IC、但如果用新器件替换、电压可能更高:

    SN:032028000351

    在返工 U21之前

    返工 U21之后

    3.2971.

    3.6122 (7FE3)

    3.2975

    3.6016 (7FE3)

    3.2974.

    3.6000 (7FE3)

    SN:032028000498

    再返工前

    返工后

    3.3215.

    3.8153 (7FE3)

    3.3217.

    3.8111 (7FE3)

    3.3218

    3.8025 (7FE3)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dannian、

    当开关关闭时、您是否获得适当的上拉电压?
    借助 SN74CBT3861等 nFET 栅极、您将发现该器件很难在电源轨的高侧传递信号。 图7中的技术文章对此进行了说明。 您将看到、在5Vcc 时、随着 VI 接近 CBT 系列的电源轨、Ron 显著增大。  您的"轨"现在是0-5V。 该器件具有高达5.5V 的分配 Vcc。 如果可能、您还可以在设计中尝试增大该值并查看效果。  

    Rami