您好!
以下是我们针对 SN74CBT3861DBQR 的应用。 许多电路板在"电压感应"点具有不同的电压、电压范围为3.4至4V。 为什么不同电路板上存在如此大的电压差? 可以发表评论吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
以下是我们针对 SN74CBT3861DBQR 的应用。 许多电路板在"电压感应"点具有不同的电压、电压范围为3.4至4V。 为什么不同电路板上存在如此大的电压差? 可以发表评论吗?
谢谢。
你好、Oliver、
您是在开关打开还是关闭的情况下进行这些测量?
您有两个不同电压的上拉电阻是否有原因? 当开关打开时、您将有两个并联的电源提供不同的电压。
如果在您的设计中通过某种方式缓解了这种情况、但您仍然看到不一致、您能否切换两个芯片、看看问题是否取决于电路板或开关? 如所示、如果您有开关 A 和电路板 A、开关 B 和电路板 B、您能否将开关 A 放置在电路板 B 上、将开关 B 放置在电路板 A 上、并查看您是否在电路板或器件上获得相同的测量结果。
希望这对您有所帮助、
Rami
您好 Rami、
这是 JABIL 的 EE。
要回答您的问题:
您是在开关打开还是关闭的情况下进行这些测量?
Jabil:开
您有两个不同电压的上拉电阻是否有原因?
Jabil:这是否有问题? 右侧是我们的测试中间板、一些设计板使用 P5V 上拉电阻。
我们进行了 A-B-A 开关测试、 电压不符合 SN74CBT IC、但对于某些电路板、我们测量的电压为3.2V。 使用新的 SN74CBT IC 替换它后、电压将为3.6V。
|
SN:032028000351 |
在返工 U21之前 |
返工 U21之后 |
|
3.2971. |
3.6122 (7FE3) |
|
|
3.2975 |
3.6016 (7FE3) |
|
|
3.2974. |
3.6000 (7FE3) |
|
|
SN:032028000498 |
再返工前 |
返工后 |
|
3.3215. |
3.8153 (7FE3) |
|
|
3.3217. |
3.8111 (7FE3) |
|
|
3.3218 |
3.8025 (7FE3) |
您好 Rami、
这是 JABIL 的 EE。
要回答您的问题:
您是在开关打开还是关闭的情况下进行这些测量?
Jabil:开
我们进行了 A-B 开关测试、 电压不符合 TI IC、但如果用新器件替换、电压可能更高:
|
SN:032028000351 |
在返工 U21之前 |
返工 U21之后 |
|
3.2971. |
3.6122 (7FE3) |
|
|
3.2975 |
3.6016 (7FE3) |
|
|
3.2974. |
3.6000 (7FE3) |
|
|
SN:032028000498 |
再返工前 |
返工后 |
|
3.3215. |
3.8153 (7FE3) |
|
|
3.3217. |
3.8111 (7FE3) |
|
|
3.3218 |
3.8025 (7FE3) |