大家好、
现在、我有关于 TMUX1208的问题。 我确认我们的主电压信号为1.8V 至0V。 当我连接到 TUMX1208"S"输入时、我发现信号的电压不能低至0V。 它的电压可能为0.6V。
我不知道为什么会发生这种情况。
应用程序是否有任何问题? 非常感谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最大值、
主电压是否馈入这些器件中的 S1? 您是否曾尝试在未连接主器件的情况下探测 S1? 问题是仅在发送信号时发生、还是该线路上始终存在0.6V 电压?
您是否还会在所有线路上看到该电压、或者仅存在0.6V 电压、而您所使用的主时钟线路上应该有0V 电压。
如果我了解您与 Clemens 的交流情况、则问题在您移除 R170后得到解决。 是否有理由希望保留电阻器? 这里驱动的电流是多少?
Rami