This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:信号连接到 TUMX1208电压 CAN#39;t 0V

Guru**** 2482445 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/925145/tmux1208-signal-connect-to-tumx1208-voltage-can-t-0v

器件型号:TMUX1208

大家好、

现在、我有关于 TMUX1208的问题。 我确认我们的主电压信号为1.8V 至0V。 当我连接到 TUMX1208"S"输入时、我发现信号的电压不能低至0V。 它的电压可能为0.6V。

我不知道为什么会发生这种情况。

 应用程序是否有任何问题? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最可能的原因是线路上的某个位置有一个上拉电阻器。 (原理图不完整。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens Ladisch、

    我现在只连接 TMUX1208、但问题似乎相同。(删除 R487)

    当我切断 R170并测量 R170.1时、信号良好。 但是 、当我恢复 R170时 、出现了这个问题。

    我检查 线路中是否没有上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    引脚 T10上是否配置了上拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Clemens Ladisch、

    T10是我们的 SOC 引脚。 我确认内部 SOC 中有一个下拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    主电压是否馈入这些器件中的 S1? 您是否曾尝试在未连接主器件的情况下探测 S1? 问题是仅在发送信号时发生、还是该线路上始终存在0.6V 电压?
    您是否还会在所有线路上看到该电压、或者仅存在0.6V 电压、而您所使用的主时钟线路上应该有0V 电压。  

    如果我了解您与 Clemens 的交流情况、则问题在您移除 R170后得到解决。 是否有理由希望保留电阻器? 这里驱动的电流是多少?

    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R170看起来像一个0 Ω 链路、并将开关连接到 SoC、因此这一点很重要。

    此问题似乎是由 SoC 引起的。 很显然、下拉实际上是一个上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱明

    我似乎有点偏软、通过移除电阻器来思考、他也短接了电阻器、问题得到了解决。

    最大值、

    我的感受与这里的克莱门人一样。 这里确实有一个上拉而不是下拉、因此您不需要将信号接地为低电平。 您是否仔细检查了 SoC 内部架构?

    Rami

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、Rami、

    感谢 您的回复。

    我将仔细检查 SOC 内部架构。 如果我有结果、我会告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、Rami、

    我测量我们的系统板5件 我发现只有1个问题存在。

    当我让软件更新 SOC 代码时。 我发现这个问题没有发生。

    感谢您的指导。