请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1574 大家好、
我的客户想知道 TMUX1574的电源电流 IDD 的值 当 Vdd 为3.3V 时、 数据频率为40MHz 温度为 -25°C~85°C。
您能帮助提供 IDD 参数吗?
我在 数据表中找到电源电流与电源电压间的关系曲线。 但没有提到传输数据的相关频率。
谢谢~
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.