This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:影响电源电流 IDD 规格的因素是什么?

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/924097/tmux1574-what-are-the-factors-that-impact-the-supply-current-idd-specification

器件型号:TMUX1574

大家好、

我的客户想知道 TMUX1574的电源电流 IDD 的值 当 Vdd 为3.3V 时、 数据频率为40MHz 温度为 -25°C~85°C。

您能帮助提供 IDD 参数吗?

我在  数据表中找到电源电流与电源电压间的关系曲线。 但没有提到传输数据的相关频率。

谢谢~

此致、

Xing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当开关闭合时、相应 D 和 S 引脚之间有直接连接、行为与电阻非常相似。 只要 SEL 引脚不发生变化、芯片本身就处于空闲状态、并且功耗完全由 IDD 指定

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ladisch、

    感谢您的快速响应。

    我能不能认为 IDD 与 传输数据的带宽或频率无关。

    我只需要参考  电源电流与电源电压间的关系曲线。

    谢谢~

    此致、

    邢和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源电流定义为流入 VDD 引脚和/或流出 GND 引脚的电流。

    I/O 引脚(D/S)与此隔离。 任何流过开关的电流都不会影响电源电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xing、

    电源电流主要受两个因素的影响:控制引脚电压和工作温度。 使用下面数据表中的以下图形、您应该能够确定您的近似电源电流:

    如果您知道控制引脚上的电压以及工作温度、则可以获得器件的近似电源电流使用情况。

    最棒的

    Parker Dodson