This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1209:用于 UART 和 CAN 接口的2通道模拟开关

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358, TCAN332, TMUX1209, SN65HVD232, SN74LV4052A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/922165/tmux1209-2-channel-analog-switch-for-uart-and-can-interface

器件型号:TMUX1209
主题中讨论的其他器件:AM3358TCAN332SN65HVD232SN74LV4052A

您好!

我需要将 AM3358的 UART1/DCAN1引脚连接到 RS232、RS485和 CAN 收发器、一次一个。 我想使用 TMUX1209。 我主要关注通过开关将 AM3358的 DCAN 引脚连接到 CAN 收发器(TCAN332或 SN65HVD232)。

它是否适合我的应用? 请建议一个适合我的应用的替代组件。

我附上了一个方框图供您了解。

此致、

SAI RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用任何 3:1或4:1双通道3.3V 开关

    SN74LV4052A 更便宜、但电气特性稍差(对数字信号无关紧要)且封装更大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复。 那么、我可以将 TMUX1209用于我的应用吗? 它也适用于 DCAN 接口吗?

    此致、

    SAI RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai RAM、

    如 Clemens 所示、TMUX1209将适用于此应用。 电压电平处于正确的范围内、带宽足以满足您的应用需求。

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker Dodson、

    感谢您的回复。 我将在我的应用中使用 TMUX1209。

    此致、

    SAI RAM