请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1209 主题中讨论的其他器件:AM3358、 TCAN332、 SN65HVD232、 SN74LV4052A
您好!
我需要将 AM3358的 UART1/DCAN1引脚连接到 RS232、RS485和 CAN 收发器、一次一个。 我想使用 TMUX1209。 我主要关注通过开关将 AM3358的 DCAN 引脚连接到 CAN 收发器(TCAN332或 SN65HVD232)。
它是否适合我的应用? 请建议一个适合我的应用的替代组件。
我附上了一个方框图供您了解。
此致、