This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DDR3812:端口之间的 TS3DDR3812RUAR MUX 切换时间

Guru**** 2483095 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DDR4000, TS3DDR3812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/920297/ts3ddr3812-ts3ddr3812ruar-mux-switching-time-between-the-ports

器件型号:TS3DDR3812
主题中讨论的其他器件:TS3DDR4000
各位专家、您好!
考虑到用于多路复用的 TS3DDR3812和 TS3DDR4000这两个部件、
在我们的应用中、我们必须在两个端口 B 和 C 之间来回切换
假设端口 B 与八进制闪存连接、端口 C 与八进制 RAM 连接。
我从 TS3DDR3812中的数据表 tPZH、tPZL 和 TS3DDR4000中的 tSWITCH 中获得了相关信息
但我不确定这是我要找的。
那么、我想知道这些部件在通道 B 和 C 之间进行切换的速度有多快、反之亦然?
我们非常感谢您的快速响应。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harsh Mistry1、  

    对于 TS3DDR3812、tPZH 和 tPZL 代表来自选择输入的"启用时间"。 这连同 tPLZ 和 tPHZ 将为您提供一个开关速度。 为了清晰起见、最好在下面附于第7页的数据表中进行说明。

    对于 TS3DDR4000、切换时间是您需要的转换时间。

    器件规格差异的原因是、我们的某些旧器件、例如 TS3DDR3812、在引用开关的转换时间时使用了不同的术语。 但是、它们是相同的。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片在我的上一篇帖子中未正确显示:

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我是否可以假设从切换 Select 行的那一刻起、开关时间的最大值将是7ns?

    [引用 USER="Parker Dodson">对于 TS3DDR3812、tPZH 和 tPZL 表示来自选择输入的"启用时间"。 这连同 tPLZ 和 tPHZ 将为您提供一个开关速度。 为了清晰起见、最好在下面附于第7页的数据表中进行说明。[/引述]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harsh Mistry1、

    是的、只要测试条件保持不变、您就会正确。 对于此测试、VDD 为3.3V +/- 300mV、RL 为200欧姆、CL 为4pF。 较大的 CL 将增加最大开关时间。  

    此致、

    Parker Dodson