This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/920297/ts3ddr3812-ts3ddr3812ruar-mux-switching-time-between-the-ports
此致、
您好、Harsh Mistry1、
对于 TS3DDR3812、tPZH 和 tPZL 代表来自选择输入的"启用时间"。 这连同 tPLZ 和 tPHZ 将为您提供一个开关速度。 为了清晰起见、最好在下面附于第7页的数据表中进行说明。
对于 TS3DDR4000、切换时间是您需要的转换时间。
器件规格差异的原因是、我们的某些旧器件、例如 TS3DDR3812、在引用开关的转换时间时使用了不同的术语。 但是、它们是相同的。
最棒的
Parker Dodson
图片在我的上一篇帖子中未正确显示:
感谢您的回答。
我是否可以假设从切换 Select 行的那一刻起、开关时间的最大值将是7ns?
[引用 USER="Parker Dodson">对于 TS3DDR3812、tPZH 和 tPZL 表示来自选择输入的"启用时间"。 这连同 tPLZ 和 tPHZ 将为您提供一个开关速度。 为了清晰起见、最好在下面附于第7页的数据表中进行说明。[/引述]
是的、只要测试条件保持不变、您就会正确。 对于此测试、VDD 为3.3V +/- 300mV、RL 为200欧姆、CL 为4pF。 较大的 CL 将增加最大开关时间。