This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3245:高电平有效

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/919385/sn74cb3q3245-with-high-active

器件型号:SN74CB3Q3245

尊敬的 团队:

这是来自台达塔队的 Kevin。

最初、客户使用 已停产的 TS2DDR2811。

因此、我们建议 使用 SN74CB3Q3245RGYR、但它是一款低有效器件。

我检查了产品系列、似乎我们没有高有效器件

 我们是否有 TS2DDR2811等高电平有效器件、可以直接替换?

或如何处理它

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

     您可以使用 SN74CB3Q3345? 该器件具有两个 OE 引脚、1个为高电平有效、1个为低电平有效。

    要将其用作具有1个高电平有效 OE 引脚的器件、您可以将低电平有效 OE 引脚连接到逻辑高电平。 这会实现相同的结果。

    我在这里找到了类似的帖子:

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    SN74CB3Q3345RGYR 等效于 SN74CB3Q3245RGYR、但3345允许输出使能高电平。

    3245的逻辑方案为:低电平有效。  

    而3345的逻辑方案为低电平有效或高电平有效。 3345是如何实现这一点的、而不是 N.C. 引脚、它具有第二个使能端、如下所示:

    如果 OE 引脚为高电平或~OE 引脚为低电平、开关将打开。 也就是说、只需要使用其中一个使能引脚、并且可以将~OE 引脚连接到 VDD、以确保只有 OE 引脚控制开关。

    这是我们最接近的替代方案、在该配置中具有高电平有效逻辑选项。  

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的所有人:

    感谢您的输入。

    一个简单的问题。

    如果 IC 没有 Vcc 电源、总线开关将被连接或断开?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    该器件具有断电保护功能、这意味着当 VCC = 0V 时、开关变为高阻态 数据表将 VCC = 0V 时的泄漏电流规格为最大1uA。 因此、当 VCC = 0V 时、开关基本上断开。  

    最棒的

    Parker Dodson