如果向器 件施加 VDD = 5.0 (V)且 VSEL = 5.0 (V)、则该器件似乎可以作为 R ON = 100k Ω 且 R OFF = 2 Ω 的开关正常工作。
但是、当器件上的 VDD = 3.0 (V)和 VSEL = 3.0 (V)时、它无法正常工作。
数据表上似乎没有问题。 我不知道问题是什么...
在3.0V 电压范围内、如果 R ON = 100k Ω 且 R OFF = 2 Ω、是否有可能使用此器件作为开关正常工作?
我无法更改工作电压、因此您的帮助非常紧急。
非常感谢。
吴俊金