This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1111:在 VDD = 3.0 (V)和 VSEL = 3.0 (V)的情况下、器件无法正常工作

Guru**** 2484435 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/919082/tmux1111-device-does-not-work-properly-with-vdd-3-0-v-and-vsel-3-0-v

器件型号:TMUX1111

如果向器  件施加 VDD = 5.0 (V)且 VSEL = 5.0 (V)、则该器件似乎可以作为 R ON = 100k Ω 且 R OFF = 2 Ω 的开关正常工作。

但是、当器件上的 VDD = 3.0 (V)和 VSEL = 3.0 (V)时、它无法正常工作。

数据表上似乎没有问题。 我不知道问题是什么...

 在3.0V 电压范围内、如果 R ON = 100k Ω 且 R OFF = 2 Ω、是否有可能使用此器件作为开关正常工作?

我无法更改工作电压、因此您的帮助非常紧急。

非常感谢。

吴俊金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示您的电路原理图。 "不起作用"是什么意思;会发生什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吴俊

    TMUX1111应在3V 电压下正常工作、当向选择引脚施加3V 信号时、开关应处于高阻抗状态。

    但是、如果您能告诉我有关该问题的更多详细信息、以便我能为您提供支持、我们将不胜感激。

    您看到的行为是什么? 输入、输出和选择引脚的示波器截图也有助于查看我是否可以诊断您的问题。

    此致、

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复。

    我确实在     器件上给出了 VDD = 3.0 (V)[+V]和 VSEL = 3.0 (V)[通过 GPIO]。

    在数据表中、它应该接近开路、但实际上不是。

    此时测量的电阻在60至80千欧之间波动。

    我肯定不认为这是器件的问题、但我不知道为了形成开路而对配置进行了哪些更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker Dodson、

    非常感谢您的快速回复。

    我确实在     器件上给出了 VDD = 3.0 (V)[+V]和 VSEL = 3.0 (V)[通过 GPIO]。

    在数据表中、它应该接近开路、但实际上不是。

    当通过万用表测量电阻时、测得的电阻在60至80千欧之间波动。

    我肯定不认为这是器件的问题、但我不知道为了形成开路而对配置进行了哪些更改。

    非常感谢您的善意

    此致、

    吴俊金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SEL 为高电平时、电阻应约为无穷大、远高于100 kΩ。

    是否有任何东西连接到 S/D 引脚? 如果是、S/D 引脚相对于 GND 的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的快速回复。

    问:是否有任何东西连接到 S/D 引脚?

    A.否 首先、我直接使用了万用表。 我还使用 Vs = 1.6V 和 Vd = 0 (GND)

      我都失败了...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吴宗

    更确切地说、在向 S 侧施加信号时、您是否接地了 D 侧?  

    如何测量器件的关断状态阻抗? D 是接地还是连接到负载、如果负载、其电阻是多少?

    如 Clemen 所示、关断状态阻抗应远高于您所看到的阻抗。

    最棒的

    Parker Dodson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Parker Dodson、

    非常感谢您的快速回复。

    问题1. 在向 S 侧施加信号时、您是否接地了 D 侧?  

    A1。 是的。

    问题2. 如何测量器件的关断状态阻抗?

    答2.    万用表测得的关断状态阻抗约为2欧姆。 ( Vs = 1.6V 且 VD=0 (GND) V)

    问题3. D 是接地还是连接到负载、如果负载、其电阻是多少?

    答3. D 接地。  

    由于电源电压(VDD 或 VSEL)不是5V、是否存在问题?

    此致、

    吴俊金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,吴俊

    因此、问题不在于电源电压过低。  

    我仍然不确定是什么导致了问题。

    您是否能够在多个电路板上重现此问题?  

    无论如何、您可以与该器件共享原理图的一个片段、而不是您之前发送的图、而是该器件上的所有连接以及引脚上可能也存在的任何无源器件。 这将帮助我更好地了解器件的使用方式。  

    此外、在解决问题时、一些完整性检查可能会有所帮助:

    1、测量流入 S 通道的电流、如果这在微安范围内、则开关肯定导通、这有助于确认开关的阻抗。  

    2.检查电路板是否存在短路或任何可能导致干扰的问题。  

    3.探测电路板的所有线路,确保您获得设计用于的引脚上的电压。  

    示波器快照还有助于显示 万用表上是否存在任何不那么明显的毛刺

    最棒的

    Parker Dodson