请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBT3125C 主题中讨论的其他器件:TMUX1511、 TMUX1574、
您好!
我正在寻找更小的 SPI 电平位移解决方案。 此应用程序包括一个与“主机控制器”通信的“电机驱动器”。 驱动器的 SPI 电压为3.3V、而主机控制器的 SPI 电压为3.3V 或5V。 由于系统电源是独立打开的、因此即使主机控制器是上电的、驱动器是断电的、也需要一些保护、反之亦然。
我查看了各种选项、发现其中一个器件 SN74CBT3125C 能够在5V I/O 电压下支持断电保护。 TMUX1511和 TMUX1574均可支持高达3.6V 的断电。
你们能否确认 CBT3125是支持5V 断电的合适器件?
谢谢
Saminah