This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3125C:用于 SPI 通信的多路复用器

Guru**** 2482425 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511, TMUX1574, SN74CBT3125C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/919603/sn74cbt3125c-mux-for-spi-communication

器件型号:SN74CBT3125C
主题中讨论的其他器件:TMUX1511TMUX1574

您好!

我正在寻找更小的 SPI 电平位移解决方案。 此应用程序包括一个与“主机控制器”通信的“电机驱动器”。 驱动器的 SPI 电压为3.3V、而主机控制器的 SPI 电压为3.3V 或5V。 由于系统电源是独立打开的、因此即使主机控制器是上电的、驱动器是断电的、也需要一些保护、反之亦然。

我查看了各种选项、发现其中一个器件 SN74CBT3125C 能够在5V I/O 电压下支持断电保护。 TMUX1511和 TMUX1574均可支持高达3.6V 的断电。

 

你们能否确认 CBT3125是支持5V 断电的合适器件?

谢谢

Saminah

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saminah、

    当然、 虽然 SN74CBT3125C 没有明确说明"断电保护"、但 它将提供您想要的断电保护(高达5.5V!)。 要检查特定器件是否具有断电保护功能、请查看测试条件包括 VDD = 0V 时的断电泄漏规格数据表。 我在下面的 SN74CBT3125C 数据表中重点介绍了这一点。


    如需更多信息、甚至提供此断电保护的备选器件、请查看这 份有用的应用手册 



    希望这对您有所帮助、
    Rami