This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3159:电源关闭时 NC 是否闭合

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/918957/ts5a3159-does-the-nc-is-closed-when-power-is-off

器件型号:TS5A3159

大家好、

当 VCC 电源关闭时、我想检查 NC 引脚是否连接到 COM 引脚。

如果没有、是否有任何模拟开关可在电源关闭时实现正常关闭?

此致、

Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    虽然我们目前没有 允许在 Vcc 为0V 时连接 NC 和 COM 引脚的开关、但可以解释一下您的应用、以便我们可以将详细信息添加到我们的积压工作中、并与产品定义团队分享详细信息?

     

    此致、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    让我们通过电子邮件进行讨论。

    谢谢。

    Shubiao