请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1108 主题中讨论的其他器件:LMP7721、、无 引线 ADAPTER1
大家好、
我需要你的建议。
客户需要进行电阻读数。
问题的产生是、必须使用微分的 A/D 输入来完成读数、并且要读取的电阻为8、其值为1Mohm 以上。
对于低偏移电流、LMP7721组件可能是合适的组件。
- 在 LMP 能够使用兆欧姆电阻之前、您可以建议使用哪种多路复用器?
- 使用此方法时是否发现任何问题?
- 您是否有任何可以分享的配套资料?
此致、
Fabio