This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1108:多路复用兆欧姆电阻器

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP7721, TMUX1108
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/882150/tmux1108-muxing-megaohms-resistors

器件型号:TMUX1108
主题中讨论的其他器件:LMP7721、、无 引线 ADAPTER1

大家好、

我需要你的建议。

客户需要进行电阻读数。

问题的产生是、必须使用微分的 A/D 输入来完成读数、并且要读取的电阻为8、其值为1Mohm 以上。

对于低偏移电流、LMP7721组件可能是合适的组件。

  1. 在 LMP 能够使用兆欧姆电阻之前、您可以建议使用哪种多路复用器?
  2. 使用此方法时是否发现任何问题?
  3. 您是否有任何可以分享的配套资料?

此致、

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    由于低导通电阻、低泄漏电流和8:1配置、这似乎是为您的测量应用实施 TMUX1108多路复用器的绝佳机会。 我不会看到高阻抗电阻器有问题。

    与特定器件相关的在线配套资料可在器件产品文件夹的技术文档和支持与培训选项卡中找到、如下所示:

    这将引导您查看应用手册、文章、相关 E2E 帖子和视频。

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    TMUX1108是否提供 EVM?

    如果不适用于1108、您可以建议使用同一系列的 EVM 吗?

    此致、

    Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    产品文件夹还会在"设计和开发"选项卡中显示此信息:

    您可以使用引线式或无引线 ADAPTER1、具体取决于封装。

    此致、
    Kate