This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L501E:以太网多路复用器板-共享 RJ45连接器

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L501E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/881735/ts3l501e-ethernet-mux-board---sharing-rj45-connectors

器件型号:TS3L501E

你(们)好

我有一个 RJ45连接器、可连接 到外部 设备、可将其用作单个1000BaseT 端口或两个100BaseT "端口"。 我选择了 TS3L501E 器件来执行所需的切换。

我需要将这些信号多路复用到另外两个 RJ45连接器、具体取决于外部器件所使用的格式、如下所示:

a. 1000BaseT - TS3L501E 的端口 A 连接到 TS3L501E 的端口 C、然后再连接到一个 RJ45连接器。

b. 100BaseT - TS3L501E 的端口 A 连接到 TS3L501E 的端口 B、然后 B0-B3连接到一个 RJ45连接器、B4-B7连接到上述 a 中使用的同一 RJ45连接器。 这要求 B0-B3被有效地连接至 TS3L501E 上的4个 C 端口引脚。 显然、任何时候只有一个端口 B 和 C 处于"活动"状态。

如果连接 B 引脚和 C 引脚的桩线尽可能短(长度相同)、您是否会发现此设置有问题? 为了清晰起见、我上传了我的建议原理图-无论我在上面提出的主要问题是什么、如果您发现原理图有任何问题、请告知您。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E、感谢您发送原理图。

    我看不到这些引脚短路的任何问题、正如您提到的保持残桩短路的问题、请确保遵循数据表中所示的布局指南:

    请始终确保满足建议的工作条件。 您的电源电压看起来合适、因此请确保您为控制引脚使用适当的逻辑电平、并且 I/O 信号保持在范围内。  

    此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Kate。