你(们)好
我有一个 RJ45连接器、可连接 到外部 设备、可将其用作单个1000BaseT 端口或两个100BaseT "端口"。 我选择了 TS3L501E 器件来执行所需的切换。
我需要将这些信号多路复用到另外两个 RJ45连接器、具体取决于外部器件所使用的格式、如下所示:
a. 1000BaseT - TS3L501E 的端口 A 连接到 TS3L501E 的端口 C、然后再连接到一个 RJ45连接器。
b. 100BaseT - TS3L501E 的端口 A 连接到 TS3L501E 的端口 B、然后 B0-B3连接到一个 RJ45连接器、B4-B7连接到上述 a 中使用的同一 RJ45连接器。 这要求 B0-B3被有效地连接至 TS3L501E 上的4个 C 端口引脚。 显然、任何时候只有一个端口 B 和 C 处于"活动"状态。
如果连接 B 引脚和 C 引脚的桩线尽可能短(长度相同)、您是否会发现此设置有问题? 为了清晰起见、我上传了我的建议原理图-无论我在上面提出的主要问题是什么、如果您发现原理图有任何问题、请告知您。
谢谢你。