This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我刚刚开始一个项目、该项目将涉及切换吉他效果踏板信号的选择和顺序。 我设想从 Arduino Mega 控制的多达12个多路复用器的组合中选择4或5。 由于我正在学习、因此我预计在整个过程中会遇到音频信号纯度和一般电子产品纯度方面的挑战。 我的问题是"CD74HC4067能否在保持信号质量的同时切换1.5伏信号、是一个不错的选择吗?"。
谢谢、
Pete
抱歉、先前的 PDF 不完整。
您好、Pete、
非常感谢您发送该图。 这绝对是一个有趣的应用。
由于您需要16:1多路复用器、我认为您选择 CD74HC4067是一个不错的选择。 开关架构为无源 FET、因此只要输入信号处于建议的工作条件下、信号通过时的失真就会降至最低。
需要考虑的一点是、当级联多路复用器时、信号通过的每个后续多路复用器的带宽可能会受到影响。 但是、由于该器件具有89MHz 的额定带宽、即使在通过级联所有15个多路复用器降低带宽的最坏情况下、生成的带宽仍应为音频信号提供足够的裕度。
此致、
Kate
再次感谢 Kate。 目的是一次传递不超过4或5的信号。 多路复用器的数量使得多种选择和顺序成为可能。
继续!